请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 大家好、
以固定的100Mbps 运行时、将 GTX_CLK 设置为低电平、直到通过以太网 PHY 寄存器(或自举引脚)设置速度模式、那么25MHz GTX_CLK 输入?
或者、在将 GTX_CLK 固定为低电平并检查 RX_CLK 的25MHz 输出直到输出25MHz RX_CLK 后、它是否要从 GTX_CLK 输出25MHz?
此外、在设置 EthernetPHY 的速度模式之前、将25MHz 输入 GTX_CLK。
设置 EthernetPHY 的速度模式后、暂时将 GTX_CLK 设置为低电平后、是否可以输入25MHz?
此致、
Kenji