This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:MDC 和 MDIO 连接

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, USB-2-MDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749999/dp83822hf-mdc-and-mdio-connection

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIOMSP430F5529

您好、支持团队、

我在连接微芯片开关 IC ( KSZ8863 )时遇到问题。我们想知道 PHY IC ( DP83822HF )是否配置为 RMII 接口,如下表所示。

是否未连接 MDC 和 MDIO 引脚?  PHY IC 是否可以正常工作或必须连接这些引脚进行控制?

和  


以下 RMII 接口配置是否正确

引脚      模式      右侧                 RL
列      4.        开路(NC)           开路(NC)
RX_D0   1        开路(NC)           开路(NC)
RD_D1   1.        开路(NC)          开路(NC)
RX_D2   1        开路(NC)          开路(NC)
RX_D3   1.        开路(NC)          开路(NC)
LED_0    4.        开路(NC)          开路(NC)
CRS      2.        13千欧            1.96k Ω
RX_ER   4.         开路(NC)          开路(NC)
RX_DV 4          2.49k Ω            开路(NC)

此致

低开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    您上面显示的表连接在 KSZ 和822之间是正确的 RMII。

    DP83822HF 不需要 MDIO/MDC 即可运行、PHY 只能通过硬件自举进行配置。

    此外、如果要连接的 MAC 没有内部牵引、则上面的自举表是正确的。
    但是、查看 KSZ 数据表、MAC 引脚具有内部拉电阻、这将与 PHY 的内部拉电阻以及外部拉电阻进行对抗。
    请进行相应补偿、以获得 DP83822数据表中"电气特性"表中的正确阈值电压。

    SMTXER3 (RX_ER)有一个内部 PU
    SMTXD31 (RX_D1)有一个内部 PU
    SMTXD30 (RX_D0)有一个内部 PU
    SMTXEN3 (CRS_DV)有一个内部 PU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiRoss,í a

    在按照下表修改了上拉和下拉电阻器后、问题无法解决。

    我们想知道对于 RMII 假模式、 RX_ER 和 CRS_DV 是否都是可选的连接 到 MAC 引脚?

    我们想知道、83822芯片何时应该在从低电平复位到高电平后读取自举引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    我们测量了 RX_DV (pin26)的电压。 它应关闭至 VDDIO,但我们测量到引脚 为0V 并强制复位引脚为低电平,该引脚电压将更改为2.7V。 但是、 该引脚应 配置50MHz 时钟和 RMII 模式。 谢谢、请提供建议!

    此致

    低开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、支持团队、

    当我们通过上拉和下拉电阻器设置自举引脚电压时、我们测量自举电压始终为0V、但引脚17除外、同时为芯片供电。 但强制复位为低电平、则可以测量自举电压、如上表所述。 这是正常的吗?

    此致
    低开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    仅当 PHY 处于 POR 或复位状态时、才会对引脚进行采样。
    RESET 为低电平有效、因此当 RESET 为低电平时、您可以看到正确的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    1.我们想知道 PHY 何时设置为 RMII 从模式,  是否需要将 RX_ER 和 CRS_DV 连接 到 MAC IC?

    2.如何检查 MAC 到 PHY 的连接是否正确?  可以使用任何方法或工具?

    3.到目前为止,它 仍然不工作,引脚9到引脚12之间没有信号( 目前没有到 路由器的物理连接, 这意味着这些引脚是断开的)

    谢谢、请提供建议!

    此致

    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    在 POR/复位完成后、PHY 配置为 RMII 运行。
    RX_ER 是可选的。 CRS_DV 用于 RMII。 您使用的是哪个版本的 RMII?
    PHY 支持这两者、但最好检查您的 MAC 支持哪一个。

    您可以使用 USB-2-MDIO 工具进行调试。 这将为您提供寄存器访问。
    请使用 MSP430F5529 Launchpad 将蓝线连接到 MDIO/MDC。

    www.ti.com/.../USB-2-MDIO

    请查看此应用手册 :www.ti.com/.../snla266.pdf