Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212 尊敬的先生:
我们的客户正在使用 AMD 平台上构建的 TUSB212。
它们具有眼图测试问题。
当它们首次将测试图形传输到 USB 端口时、眼图可以通过。
但是、如果它们第二次将测试模式传输到 USB 端口、则眼图将失败。 TUSB212看起来不起作用。
如果在测量完端口 A 的眼图后、将主机测试工具切换到另一个端口 B、然后切换回端口 A 以再次测量端口 A、结果将通过。
您是否知道这种情况的原因?? 客户想知道如何解释这种现象??
非常感谢。