This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:眼图测试问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749865/tusb212-eye-diagram-testing-issue

器件型号:TUSB212

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 AMD 平台上构建的 TUSB212。

它们具有眼图测试问题。

当它们首次将测试图形传输到 USB 端口时、眼图可以通过。

但是、如果它们第二次将测试模式传输到 USB 端口、则眼图将失败。 TUSB212看起来不起作用。

如果在测量完端口 A 的眼图后、将主机测试工具切换到另一个端口 B、然后切换回端口 A 以再次测量端口 A、结果将通过。

您是否知道这种情况的原因?? 客户想知道如何解释这种现象??

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    您是否查看此应用手册 :www.ti.com/.../slla392.pdf

    USB 2.0高速下行信号质量测试

    在使用主机或集线器的下行端口执行 USB 2.0合规性眼图测试时
    使用 TUSB2XX 时、可能会发生未启用 TUSB2XX 信号提升的情况。 这可以
    在 USB 测试装置连接到之前传输测试数据包时发生
    TUSB2XX。 在器件合规性眼图测试和 USB 测试期间不会发生这种情况
    测试设备时必须始终连接固定装置。 这种情况仅在合规期间发生
    使用 USB 测试装置进行测试、不会影响主机、集线器或设备的正常运行。
    为避免这种情况、请遵循示波器设备供应商和 USB-IF 提供的测试程序
    (第5.2节提供了链接)。 具体而言、在执行之前应连接 USB HS 测试装置
    使用 HSETT 测试工具执行测试数据包命令。 或者、如果测试装置热插拔到
    发送测试数据包命令之后的主机或下行集线器端口已使用输入
    在 HSETT 工具中,必须选择测试数据包,并在测试装置完成后再次单击“执行”
    已连接以确保 TUSB2XX 检测到合规性测试设置。
    以下通用程序可用于获取 USB 2.0合规性眼图(请参阅
    第5.4节、了解详情):
    1.将 USB 测试装置连接到主机、下行集线器(+ TUSB2XX)端口或被测器件。
    2.使用 xHSETT 或 HSETT 配置主机、集线器或设备、以使用发送测试数据包
    HSETT 文档中详述的程序。
    3.开始发送测试数据包
    4.在示波器上捕获测试数据包以显示眼图(在示波器上运行合规性软件)
    可在配置的主机、器件和集线器平台端口上获取 USB 2.0合规性眼图
    使用 EHCI 和 xHCI 高速电气测试工具设置指令文档的 TUSB2XX
    USB 实施者论坛提供的示例。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我们遵循了该程序。

    连接 USB 测试装置后、将传输测试数据包。

    但是、如果我们单击"Execute"两次、眼图将失败。

    客户想要知道原因??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    测试数据包之间的主机行为取决于系统、执行两次测试数据包命令时、系统很可能会退出并重新进入测试数据包模式。 当退出并重新进入测试数据包模式时、如果仍插入测试装置、TUSB212信号提升将无法正常工作。

    谢谢
    David