This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:无法使用板对 PC 执行 ping 操作

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748451/dp83867e-unable-to-ping-pc-with-the-board

器件型号:DP83867E

客户正在将 DP83867与基于 NXP T1022的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 RGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY。 PHY 和 PC 之间的铜质接口已启动、但无法使用该卡对 PC 执行 ping 操作。

此 CPU 已通过使用 SGMII 接口的其他 PHY 进行测试。

随附原理图-  

让循环客户分享更多信息和跟进同样的问题。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很少有后续查询:

    1. PHY 是否能够以1G 的速度进行链路?
    2.您是否具有 MDIO/MDC 访问权限并可以读取状态寄存器?
    3.您是否可以尝试向外发送数据包和接收数据包? 这将有助于隔离 RGMII TX 或 RX 上的问题。 您可能需要使用通过寄存器配置或硬件搭接提供的 RGMII 延迟来调整 CLK 和数据之间的偏差。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    1. PHY 是否能够以1G 的速度进行链路?

    是的,我们已经检查了 PHY 链路的速度为100Mbps 和1G

    2.您是否具有 MDIO/MDC 访问权限并可以读取状态寄存器?

    是的、MDIO 正在工作、我们能够读取状态寄存器


    3.您是否可以尝试向外发送数据包和接收数据包? 这将有助于隔离 RGMII TX 或 RX 上的问题。 您可能需要使用通过寄存器配置或硬件搭接提供的 RGMII 延迟来调整 CLK 和数据之间的偏差。

    我们正致力于这方面的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    我们尝试了 RGMII 延迟、并测试了将 MAC ping 到 MAC。 您可以继续操作、关闭案例。

    感谢您的支持。