请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 客户正在将 DP83867与基于 NXP T1022的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 RGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY。 PHY 和 PC 之间的铜质接口已启动、但无法使用该卡对 PC 执行 ping 操作。
此 CPU 已通过使用 SGMII 接口的其他 PHY 进行测试。
让循环客户分享更多信息和跟进同样的问题。