This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:最大数据速率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750137/am26lv32e-maximum-data-rate

器件型号:AM26LV32E

在 所有额定工作条件下、此器件是否支持40Mbps 数据速率并留有裕度?

我看到一个典型的"32MHz 频率"、并且有人提到32MHz 的"开关速率"-这是否意味着数据速率为64Mbps? 请澄清。

是否有实现40Mbps (20MHz)数据速率所需的指定输入驱动电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们正在研究这个问题、并将在明天再次与您讨论。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的、AM26LV32E 响应32MHz 时钟、相当于64Mbps 数据。 您仍然可以使用 Vit 作为输入电平、但请在系统中考虑电缆损耗和噪声。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao