Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26LV32E 在 所有额定工作条件下、此器件是否支持40Mbps 数据速率并留有裕度?
我看到一个典型的"32MHz 频率"、并且有人提到32MHz 的"开关速率"-这是否意味着数据速率为64Mbps? 请澄清。
是否有实现40Mbps (20MHz)数据速率所需的指定输入驱动电平?