This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:典型应用原理图中的数据表可能存在错误

Guru**** 2906060 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750426/tusb322i-a-possible-error-on-datasheet-in-typical-application-schematics

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TUSB321

您好!

我们在 数据表 修订版 C 第32页的参考原理图中发现、HD3SS3212的端口 C 上的 P 和 N 线路在 SS 差分对中交换。 我们无法确定为什么要进行交换。 根据 HD3SS3212的数据表、端口 C 应与端口 A 具有相同的极性。那么、这里可能是拼写错误?

还在 TUSB321数据表中找到了类似的设计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错,只是拼写错误,感谢您的更正。