Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB322I 主题中讨论的其他器件:HD3SS3212、 TUSB321
您好!
我们在 数据表 修订版 C 第32页的参考原理图中发现、HD3SS3212的端口 C 上的 P 和 N 线路在 SS 差分对中交换。 我们无法确定为什么要进行交换。 根据 HD3SS3212的数据表、端口 C 应与端口 A 具有相同的极性。那么、这里可能是拼写错误?
还在 TUSB321数据表中找到了类似的设计。