This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:12V CAN 总线电压电平输入

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231Q, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750112/sn65hvd231-12v-can-bus-voltage-level-input

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件: TCAN332

您好:

我想为客户检查一个应用、SN65HVD213QD 是否可以直接接受12V CAN 总线电压输入?  

还是需要电压电平转换器?

我们可以提供客户参考的任何推荐解决方案?

以下是客户提供的参考块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    SN65HVD231Q 要求总线信号在-2V 至+7V 的电压范围内运行。 通常、CAN 总线信号将处于此范围内、但如果节点之间存在接地电位变化、则总线电压范围可能会增大。 如果应用需要支持高达12V 的电压以适应这种情况、则可以选择不同的收发器。 TCAN332就是一个3.3V 收发器(如'HVD231)支持在+/- 12V 范围内运行的示例。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高最大值:

    再次感谢、我将把这个用于客户信息