Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231Q, TCAN332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD231 主题中讨论的其他器件: TCAN332
您好:
我想为客户检查一个应用、SN65HVD213QD 是否可以直接接受12V CAN 总线电压输入?
还是需要电压电平转换器?
我们可以提供客户参考的任何推荐解决方案?
以下是客户提供的参考块。