This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:后置通道上的最短距离是多少

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749036/tusb522p-what-is-the-shortest-distance-on-post-channel

器件型号:TUSB522P

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、  

1.对于我们的布局、后置通道上的最短距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    您是否在主机和连接器之间放置了 TUSB522P? 请确保在与 TUSB522P RX 相对应的 SSTX 信号线上安装了交流耦合电容。 TUSB522P 的最大去加重程度为6.2dB,不知道器件的 RX 接收能力,您可以使用此值来估算 TUSB522P 和连接器之间的布线长度。 在数据表中给出的设计示例中、在 TUSB522P 和连接器之间使用了6in。

    谢谢
    David