This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:可变直流/直流转换器:5V、9V、15V、20V 设置控制

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749298/tps65987d-variable-dc-dc-convertor-5v-9v-15v-20v-setting-control

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987

你好

       下面是 适用于可变直流/直流转换器的 TPS6597D EVM:5V、9V、15V、20V。 PDO_x 引脚由 TPS65987 GPIO 控制。 如何在 GUI 或任何寄存器上设置可变直流/直流、以控制低于直流/直流输出到 VBUS 的电压? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您必须通过配置工具将事件分配给相应的 GPIO、有关 更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slvae11.pdf 上的 TPS65987D GPIO 事件应用手册。

    谢谢、
    Rahul