This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:保持非对称磁体的 Rx/Tx 分配

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748495/dp83867is-maintaining-rx-tx-assignment-for-asymmetric-magnetics

器件型号:DP83867IS

我们将 DP83867ISRGZT 用于100Mbps 以太网。 TI PHY 的 MDI A 和 B 通道会路由到非对称变压器。 非对称变压器似乎不支持 MDI 交叉、因此确保 Tx/Rx 分配是固定的至关重要。 TI 是否同意? 根据 DP83867ISRGZT 数据表中的图26和 RJ-45标准引脚定义、我相信 PHY 的 MDI 通道 A 是发送对、B 是接收对。 TI 是否同意? 如果我将 PHY 发送(通道 A)连接到变压器发送引脚、将 PHY 接收(通道 B)连接到变压器接收引脚、那么我认为我只需将 PHYCR[6]设置为0即可禁用 MDI 交叉。 我不确定应该将位5设置为什么。 根据图26、我认为位5也应设置为0 (MDI 配置)。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83867支持自动 MDIX、并应能够解析通道 A/B 上的 Tx 和 Rx 您可以使用设置选项或位6至1来启用自动 MDIX。 当位6为1时、位5无关。 如果您想使用手动 MDIX、您可以根据电缆(直向或交叉)将位6配置为0、位5配置为0或1。

    此致、
    GET