请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 我们将 DP83867ISRGZT 用于100Mbps 以太网。 TI PHY 的 MDI A 和 B 通道会路由到非对称变压器。 非对称变压器似乎不支持 MDI 交叉、因此确保 Tx/Rx 分配是固定的至关重要。 TI 是否同意? 根据 DP83867ISRGZT 数据表中的图26和 RJ-45标准引脚定义、我相信 PHY 的 MDI 通道 A 是发送对、B 是接收对。 TI 是否同意? 如果我将 PHY 发送(通道 A)连接到变压器发送引脚、将 PHY 接收(通道 B)连接到变压器接收引脚、那么我认为我只需将 PHYCR[6]设置为0即可禁用 MDI 交叉。 我不确定应该将位5设置为什么。 根据图26、我认为位5也应设置为0 (MDI 配置)。 请提供建议。