This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9517和 TCA9617A

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742673/tca9617a-tca9517-and-tca9617a

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:PCA9517TCA9517

您好的团队:

  我的客户以前在 NXP 的 PCA9517中使用过以下错误的 i2c 缓冲器串行连接、 但没有报告任何问题、但最近他们尝试使用 TI 的 PCA9617A 来替换它、但发现了通信问题。 如果使用正确的连接方式、TI 解决方案是可以的。  因此、客户希望知道   此问题仅在 TI 套接字中发生的原因、您能帮助详细说明 原因 并发表意见吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCA9617A-Connection.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    PCA9517和 PCA9617A 是完全不同的器件、使用不同的逻辑。

    我还认为 NXP 版本使用的触发机制与我们不同。

    客户还应无论如何避免 B 到 B 的连接、因为 NXP 和 TI 都不建议在 B 连接到 B 的情况下使用器件、因为逻辑低电平检测是如何与静态电压偏移一起工作的。 我们的器件还使用下降时间加速器、该加速器会暂时击穿 ViLc 下的电流。 这可能会暂时触发一侧的逻辑低电平、并由于偏移而立即触发逻辑高电平。 对我来说、这可能会振铃/振荡。 在大多数情况下、我怀疑他的主设备无法向从设备发送信号、因为 VolB 大于 ViLc。 我不确定 NXP 是否需要相同的或使用相同的逻辑低电平检测。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../i2c-waveform-in-the-two-i2c-buffer.pptxBobby:

       感谢您的验证和建议、客户将会发出通知以更正其电路、但在此之前、我们可能需要向他们提供一些详细信息。

      我将在报告中添加以下信息、 我们能否帮助列出在使用 B 到 B 连接时9517行为(如 TI 9517 IC 内部电路逻辑图为什么端口 A ACK 无法传递到端口 B)的更多详细信息?  我们的客户更容易了解此问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形 Richard。

    您能告诉我哪个器件是 U26、哪个是 U27吗? (哪一个是 TCA9617?哪一个是 TCA9517?)

    什么是 VccA? 和 Vola (U27)在第9个时钟周期?

    我预期会发生/看到 U27 B 侧变为低电平、但 U26A 侧保持高电平、但情况似乎并非如此。 这里还有其他的东西...

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博比:

      由于客户需要将电路和布局设计为 A-B、但这是一个重大的变化、因为之前的设计不像这样、所以我们需要您的帮助来详细说明这一点、以说服更多的客户成员、我附加了电路和客户的响应 here.e2e.ti.com/.../schematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    U27 SDA A A 侧第9个时钟周期的电压是多少? 我们可能需要尝试短接 R396 (33欧姆电阻器)、看看我们是否仍然看到相同的结果。 我想知道 Vol>ViLc 是否会导致某种错误? (这是我之前第一次看到这种情况)

    时钟频率也是多少?

    谢谢、
    -Bobby