主题中讨论的其他器件:PCA9517、 TCA9517
您好的团队:
我的客户以前在 NXP 的 PCA9517中使用过以下错误的 i2c 缓冲器串行连接、 但没有报告任何问题、但最近他们尝试使用 TI 的 PCA9617A 来替换它、但发现了通信问题。 如果使用正确的连接方式、TI 解决方案是可以的。 因此、客户希望知道 此问题仅在 TI 套接字中发生的原因、您能帮助详细说明 原因 并发表意见吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
我的客户以前在 NXP 的 PCA9517中使用过以下错误的 i2c 缓冲器串行连接、 但没有报告任何问题、但最近他们尝试使用 TI 的 PCA9617A 来替换它、但发现了通信问题。 如果使用正确的连接方式、TI 解决方案是可以的。 因此、客户希望知道 此问题仅在 TI 套接字中发生的原因、您能帮助详细说明 原因 并发表意见吗?
您好 Richard、
PCA9517和 PCA9617A 是完全不同的器件、使用不同的逻辑。
我还认为 NXP 版本使用的触发机制与我们不同。
客户还应无论如何避免 B 到 B 的连接、因为 NXP 和 TI 都不建议在 B 连接到 B 的情况下使用器件、因为逻辑低电平检测是如何与静态电压偏移一起工作的。 我们的器件还使用下降时间加速器、该加速器会暂时击穿 ViLc 下的电流。 这可能会暂时触发一侧的逻辑低电平、并由于偏移而立即触发逻辑高电平。 对我来说、这可能会振铃/振荡。 在大多数情况下、我怀疑他的主设备无法向从设备发送信号、因为 VolB 大于 ViLc。 我不确定 NXP 是否需要相同的或使用相同的逻辑低电平检测。
谢谢、
-Bobby
e2e.ti.com/.../i2c-waveform-in-the-two-i2c-buffer.pptxBobby:
感谢您的验证和建议、客户将会发出通知以更正其电路、但在此之前、我们可能需要向他们提供一些详细信息。
我将在报告中添加以下信息、 我们能否帮助列出在使用 B 到 B 连接时9517行为(如 TI 9517 IC 内部电路逻辑图为什么端口 A ACK 无法传递到端口 B)的更多详细信息? 我们的客户更容易了解此问题的根本原因。