This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:分辨率为4K 120Hz 或8K 30Hz 的 DPv1.4级联应用

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184931/ts3dv642-dpv1-4-cascade-application-for-the-resolution-is-4k-120hz-or-8k-30hz

器件型号:TS3DV642

您好、先生、

我的客户将使用 TS3DV642来执行 DPv1.4级联应用、分辨率为4K 120Hz 或8K 30Hz、如下图所示。

输入电缆使用标准类型、并在第1个 TS3DV642的输入和第2个 TS3DV642的输出上使用过孔至信号平面。

为了确保信号的完整性、它们能否移除第一个 TS3DV642输入上的所有 DPv1.4重定时器器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于第2个 TS3DV642输出端 DP 重定时器的补偿能力。 当移除 第一个 TS3DV642输入上的重定时器器 件时、第二个 TS3DV642输出上的 DP 重定时器需要补偿其输入上的所有迹线和两个 TS3DV642损耗。

    谢谢

    David