This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 RMII 信号的特性阻抗

Guru**** 2298230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183034/dp83822i-about-characteristic-impedance-of-rmii-signals

器件型号:DP83822I

大家好、

我正在使用 DP83822IRHBT 开发 PCB。

我对 RMII 的特性阻抗有疑问。
第9.2.2.2.2节规定、该模式的特性阻抗应为50Ω Ω。
在表8-2中、以下信号被定义为 RMII 信号。
 TX_D[1:0]
 RX_D[1:0]
 TX_EN
 CRS_DV
是否可以理解无需管理以下信号的特性阻抗?
 MDC
 MDIO
 十一
 RX_CLK

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuo、

    让我向团队核实一下这一点。 由于假日季、我下周再见。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuo、

    根据数据表的第11节:

    "除非另有说明、否则所有信号布线均应为50 Ω 单端阻抗。 差分走线应为50 Ω 单端和100 Ω 差分。 请务必确保在整个过程中控制阻抗。 阻抗不连续性将导致反射、从而导致发射和信号完整性问题。 应避免在所有信号布线上出现残桩、尤其是差分信号对。"

    请参阅第11节、了解更多布局指南。

    谢谢、

    David