This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB926x 驱动程序问题(Windows 驱动程序主题)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683580/tusb9261-tusb926x-driver-issues-windows-driver-topic

器件型号:TUSB9261

你(们)好。  

我尝试在嵌入式系统(基于 Intel 的 x64平台)中使用 TI 驱动程序和工具。 我以前在 Ubuntu LTS 12/14.04上使用过它们、但没有成功、这就是原因所在  

我正在使用 Windows 重试。

让我为您提供环境条件:

  • W7 Embedded 版、x64
  • TUSB 工具 v2.0
  • 系统无法成功完成安装、但我可以在用户创建之前使用它、这意味着、在安全模式下。
  • 问题:我无法在系统上正确安装驱动程序、因此无法刷写 TUSB9261设备。

有关我当前情况的一些图片:

1.驱动程序:我从设备管理器获得了这张图片。  

2.应用。 这就是我拥有的东西。 当我尝试刷写设备时、会显示以下错误日志

"当前引导加载 程序设备上未安装闪存驱动程序... "

当我尝试从应用程序安装它们时:

"无法获取 FlashBurner 驱动程序的路径。 请重新扫描您的列表... "


3.仔细检查驱动程序状态,我收到以下消息:

我已经删除了有关下部和上部寄存器(Windows 端)的 regedit 内容、但仍然被阻止。

任何建议都是值得肯定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶稣,

    是否可以尝试使用标准 W7 &而不是 W7 Embedded Edition x64?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:  

    感谢您的回答。 我在 W/ x64 Professional 上尝试过几次,现在系统甚至没有检测到设备本身(@devmgmt.exe)。

    让我问一个问题:该驱动程序是否仅与 W7 (非嵌入式)版本兼容?

    感谢您的观看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶稣,

    当您尝试使用 x64 Professional 时,设备管理器是什么样的? 列表中是否显示未知设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:  

    您可以在此线程的第一个帖子中在设备管理器中看到我有什么内容。 基本上、两个器件具有相同的名称。

    其中一个似乎安装正确,另一个没有安装。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jesus-Maria、

    当您尝试安装驱动程序时、是否有任何"警告窗口"? 我只想确保此问题是否与驱动程序的签名有关。

    是否可以尝试在"禁用驱动程序签名实施"模式下启动系统?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    我尝试在这种模式下安装驱动程序、但考虑到硬件的特定配置、无法启动。 但是、我最后尝试使用 Windows 错误恢复菜单中的"调试模式"选项安装系统、通过执行此操作、我能够完成安装、安装驱动程序、并正确刷写它。 这意味着它可以在 Windows Embedded 上完美地工作。

    对于我来说、这个主题可能会关闭、因为我有一种方法来安装和刷写驱动程序。 但是,我认为,我当然可以说,在安全模式下(最初是为这个特定目的设计的)应该起作用,但它不起作用。  

    感谢您的支持。