你(们)好。
我尝试在嵌入式系统(基于 Intel 的 x64平台)中使用 TI 驱动程序和工具。 我以前在 Ubuntu LTS 12/14.04上使用过它们、但没有成功、这就是原因所在
我正在使用 Windows 重试。
让我为您提供环境条件:
- W7 Embedded 版、x64
- TUSB 工具 v2.0
- 系统无法成功完成安装、但我可以在用户创建之前使用它、这意味着、在安全模式下。
- 问题:我无法在系统上正确安装驱动程序、因此无法刷写 TUSB9261设备。
有关我当前情况的一些图片:
1.驱动程序:我从设备管理器获得了这张图片。
2.应用。 这就是我拥有的东西。 当我尝试刷写设备时、会显示以下错误日志
"当前引导加载 程序设备上未安装闪存驱动程序... "
当我尝试从应用程序安装它们时:
"无法获取 FlashBurner 驱动程序的路径。 请重新扫描您的列表... "
3.仔细检查驱动程序状态,我收到以下消息:
我已经删除了有关下部和上部寄存器(Windows 端)的 regedit 内容、但仍然被阻止。
任何建议都是值得肯定的。