This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31–32EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684186/sn65lvds31-sn65lvds31-32evm

器件型号:SN65LVDS31

我使用的是 SN65LVDS31–32EVM 板、将 TTL 信号连接到 IN3、并通过100欧姆虚拟负载将 DIFF3连接到 DSA8300输入范围、

我已经获取了示波器捕获、"这是因为 Vo LVDS 信号看起来不是很干净、并且它们有很多振铃。

我已经记录了我的调查结果并可以分享这些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您的设置详细信息:您连接100欧姆、示波器探头连接位置、是差分探头吗?、探头规格等、以及生成的图。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一段时间没听到过你的反馈。 您是否仍需要有关此方面的支持? 我将关闭此主题、但如果您仍需要支持、请分享详细信息、我们将作出回应。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yaser:

    我将在一天左右的时间内再次与您进行会谈。 感谢你能抽出时间。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经向您发送了一封电子邮件、
    你收到了吗?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    很抱歉耽误你的回答。 我查看了电子邮件提供的内容。 要查看器件自身的发射信号(不受设置中任何其他器件的影响)、请尝试单独使用 SN65LVDS31–32EVM。 只需将电路板配置为将 LVDS31输出连接到 LVDS32输入、然后使用一个好的探头查看 LVDS32输入附近100欧姆端接上的接收信号。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    一段时间没听到过你的反馈。 您是否仍需要有关此方面的支持? 我将关闭此主题、但如果您仍需要支持、请告知我们、我们将作出回应。

    此致、
    相位