请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS31 我使用的是 SN65LVDS31–32EVM 板、将 TTL 信号连接到 IN3、并通过100欧姆虚拟负载将 DIFF3连接到 DSA8300输入范围、
我已经获取了示波器捕获、"这是因为 Vo LVDS 信号看起来不是很干净、并且它们有很多振铃。
我已经记录了我的调查结果并可以分享这些结果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 SN65LVDS31–32EVM 板、将 TTL 信号连接到 IN3、并通过100欧姆虚拟负载将 DIFF3连接到 DSA8300输入范围、
我已经获取了示波器捕获、"这是因为 Vo LVDS 信号看起来不是很干净、并且它们有很多振铃。
我已经记录了我的调查结果并可以分享这些结果。