This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:Inquery for DS32EL0421 specification

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683409/ds32el0421-inquery-for-ds32el0421-specification

器件型号:DS32EL0421
主题中讨论的其他器件: DS32EL0124

我的客户对 DS32EL0421寄存器信息有很多疑问、请提供详细信息。

请提供建议吗?

 

地址02

Q1) bit [7:2]的上拉/下拉是否意味着内部上拉/下拉电阻器?

Q2)位0的“输出三态”和“输出使能”是什么意思? 漏极开路还是 CMOS 输出?

地址21.

Q3)什么是 bit2的训练序列?

Q4)位3的禁用(直流 Bal 编码器旁路)和位0的启用(直流平衡编码器启用)之间有何区别?

地址292A

Q5)" TX_CLKIN 上没有时钟"和"未检测到 TxCLKIN "是否具有相同的含义?


非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akihisa-San、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.-San、

    请检查我的问题吗?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akihisa-San、

    很抱歉、我一直使用有限的 Wi-Fi 进行旅行。

    Q1)是的、这些是内部的。
    Q2)输出三态意味着输出将具有高阻抗。
    问题3)我需要询问其他专家培训顺序是什么、并就这个特定问题向您回复
    Q4)看起来、这些产品实际上实现了相同的效果
    Q5)是的、这意味着相同的东西。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.-San、

    感谢你的答复。

    我理解(1)、(2)、(4)和(5)。

    请在询问专家后告诉我。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.-San、

    请您跟进问题3)吗?

    Q3)地址21的位2的训练序列是什么?

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akihisa-San、

    很抱歉耽误你的时间。 使用训练序列、以便解串器能够锁定到串行器的串行流。 遗憾的是、我无法找到序列使用的特定模式。 此设备是旧的 National 部件、似乎信息已丢失。 不过、如果您使用配套的 DS32EL0124解串器、则没有理由知道具体的序列是什么、因为它们是兼容的。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.-San、

    感谢您的回答、尽管这是一个旧器件。

    此致、
    Akihisa Tamazaki