请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS32EL0421 主题中讨论的其他器件: DS32EL0124
我的客户对 DS32EL0421寄存器信息有很多疑问、请提供详细信息。
请提供建议吗?
地址02
Q1) bit [7:2]的上拉/下拉是否意味着内部上拉/下拉电阻器?
Q2)位0的“输出三态”和“输出使能”是什么意思? 漏极开路还是 CMOS 输出?
地址21.
Q3)什么是 bit2的训练序列?
Q4)位3的禁用(直流 Bal 编码器旁路)和位0的启用(直流平衡编码器启用)之间有何区别?
地址292A
Q5)" TX_CLKIN 上没有时钟"和"未检测到 TxCLKIN "是否具有相同的含义?
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki