This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:每次都无法识别 SATA 硬盘

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684658/sn75lvcp600s-can-not-recognize-sata-hard-drive-every-time

器件型号:SN75LVCP600S

大家好、

 我的客户使用 SN75LVCP600S 实现转接驱动器功能、但经过多次测试、每次都无法识别 SATA 硬盘、如果我在没有转接驱动器的情况下短接线、则没有任何此问题。

 我想知道我们是否更喜欢为此器件进行设置?

 客户设置:MODE:0;DE:0;EQ:0;SQL_TH:0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    当无法识别 SATA/SAS 驱动器时,问题最常见的是 OOB 信号失真。  设置 MODE = 1。  这种变化将降低信号检测灵敏度、这有助于重新传输 OOB 信号。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    MODE=1正在设置 SAS 模式、这是否降低了信号灵敏度? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    使用 Mode=1可降低信号检测灵敏度。  当 LVCP600S 输入端存在一些噪声或失调电压时、这有助于在不失真的情况下重新传输 OOB。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    我尝试设置 mode=1,但仍然相同,无法识别某些硬盘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    SN75LVCP600S 上没有其他用于修改响应的控件。  您能否测量未检测到驱动器时进入和离开中继器的 OOB 信号是什么样子?

    谢谢、此致、

    Lee