请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVCP600S 大家好、
我的客户使用 SN75LVCP600S 实现转接驱动器功能、但经过多次测试、每次都无法识别 SATA 硬盘、如果我在没有转接驱动器的情况下短接线、则没有任何此问题。
我想知道我们是否更喜欢为此器件进行设置?
客户设置:MODE:0;DE:0;EQ:0;SQL_TH:0;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 SN75LVCP600S 实现转接驱动器功能、但经过多次测试、每次都无法识别 SATA 硬盘、如果我在没有转接驱动器的情况下短接线、则没有任何此问题。
我想知道我们是否更喜欢为此器件进行设置?
客户设置:MODE:0;DE:0;EQ:0;SQL_TH:0;