请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD11 在3V3系统中、当 DE = 0时、VA 和 Vb 都保持在0.9V 左右、即使是499欧姆失效防护偏置电阻器和120欧姆端接电阻器也是如此。
当 DE = 1时、SN65HVD11在切换1和0时工作正常
对于 A 和 B 变为"z"、似乎需要同时禁用 D=0和 Re = 1、因此应该悬空至偏置电压 VA =+1V82和 Vb =+1V47
因此、只有当 DE=0和 RE=1 都被禁用时、才会进入空闲状态?
感谢您的任何帮助。