This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:VA 和 Vb 均保持在0.9V 左右

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681121/sn65hvd11-va-and-vb-both-stay-around-0-9v

器件型号:SN65HVD11

在3V3系统中、当 DE = 0时、VA 和 Vb 都保持在0.9V 左右、即使是499欧姆失效防护偏置电阻器和120欧姆端接电阻器也是如此。

当 DE = 1时、SN65HVD11在切换1和0时工作正常

对于 A 和 B 变为"z"、似乎需要同时禁用 D=0和 Re = 1、因此应该悬空至偏置电压 VA =+1V82和 Vb =+1V47

因此、只有当 DE=0和 RE=1 都被禁用时、才会进入空闲状态?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard、

    为了使 A/B 引脚具有高阻抗、不需要拉高/RE 高电平、因此很奇怪、在启用接收器的情况下、您看不到预期的引脚偏置电压。 为了让我们更好地了解可能发生的情况、您能否向我们展示您如何使用 SN65HVD11器件的原理图?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    您是否能够调试此问题? 如果没有、您是否能够共享显示您的实现方案的原理图、以便我更详细地了解一下?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我认为我最初可能有其他问题、但现在:

    其中 DE = 0。 (禁用)和 RE=1 (禁用)且无偏置电阻器、A 输出为1.75V 且 B = 1.812V

    因此、它相隔62mV。

    我的印象是、内部偏置至少会维持200mV 的窗口、是不是这样?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard、

    失效防护偏置是通过改变接收器比较器在确定总线上的逻辑高电平或低电平状态时使用的输入电压阈值在内部实现的、因此您不一定会在外部看到大量的电压偏移。

    最大