This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:LVDS 24位 RGB888至 MIPI YUV422,如果可以使用 DS90ub940+DS90ub947?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679605/ds90ub947-q1-lvds-24bitrgb888-to-mipi-yuv422-if-can-use-ds90ub940-ds90ub947

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB940-Q1

尊敬的 TI 团队:

    DS90ub940可支持数据表中的 RGB444输入(如果使用) DS90ub947 24位 RGB888输入? ds90ub940可以实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    DS90UB947串行器在其输入端接受 OLDI (LVDS)。 要将24位 RGB888 (来自图形处理器)转换为 LVDS、您可以使用以下部件:

    www.ti.com/.../ds90c387.pdf

    一旦24位数据被转换为 LVDS、947-940应该彼此兼容。 DS90UB947-Q1和 DS90UB940-Q1的 EVM 用户指南分别如下所示:

    www.ti.com/.../snlu140
    www.ti.com/.../snlu162


                                                                                                                                     

    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonny、

    但是客户使用了 Imax6 LVDS 24位 RGB888数据格式输出到 DS90ub947到 Ds90ub940 (DS90ub940设置输入数据格式 RGB444)、然后显示错误、您能不能帮助我们检查是否需要设置 ub947或 ub940其他寄存器? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    UB947可以接受 i.MX6 的 RGB888视频。 我的问题是、为什么要设置 UB940输出 RGB444? UB940可支持 RGB888输入和 RGB444输出。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Steven、

    感谢您重放、Ub940数据表 在 HDMI 术语中输入数据集格式仅 RGB444、YUV422、YUV422、YUV444、RAW、如果我们需要为 Ub940设置 RGB444

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、
    UB940中的格式转换是受限的。 有关数据格式说明的更清晰和详细的消息、请参阅 d/s page41中的表10。

    此致、
    Steven