This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:眼图测试有问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681774/tusb212-problem-with-eye-diagram-test

器件型号:TUSB212

大家好、

我在一个设计中使用 TUSB212、我尝试使用示波器执行眼图测试。

问题是、我看到在 TUSB212处于复位状态和 TUSB212处于复位状态时执行的测试没有区别。 当我将复位置为无效时、 DC_BOOST/ENA_HS 引脚为0.5V、因此我认为它不再处于高速模式(并且它不会提升线路电压)。

当 USB 端口处于测试模式时、TUSB212就会退出高速模式。

我使用的是 Tektronix DPO 7254C、它具有自己的 USB 测试合规性包、波特处理器是 IMX6四通道。 使用 Allion HSEHET B017测试装置将 USB 端口置于测试模式。

有什么建议吗?

谢谢大家

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的帖子。

    需要遵循每个 USB IF 和数据表的步骤。

    e2e.ti.com/.../469595

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经按照步骤操作、但是如果我在将 IMX 置于测试模式之前将 TUSB212的复位置为有效、端口会告诉我无法枚举器件(HSEHET 板)、因此 IMX 无法进入测试模式。 TUSB 不允许高速协商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您正在进行嵌入式主机眼图测试、因此标准主机测试程序不适用。

    它更接近器件测试程序、但

    原因

     嵌入式主机确保不能先使用枚举模式下的测试装置开关。


    如果您首先使用测试负载中的开关启动、tusb212将进入眼图合规性测试模式、并将导致枚举失败。

    因此、首先从枚举开始、然后发送测试信号并切换到示波器负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、当我将测试装置连接到我的链时、TUSB212是第一个将进入测试模式的"器件"? 
    在数据表中、没有任何对 TUSB212测试模式的引用。
    假设存在测试模式、如何测试 IMX->TUSB212->USB_插 座链? 如果我将第一个 IMX 置于测试模式、而不是取消置位 TUSB212的复位、它将无法识别不起作用的高速连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio

    1.将 USB 测试装置连接到嵌入式主机

    2. 将  Allion HSEHET B017测试装置连接 到测试装置  

    3.使用任何特定的步骤或命令使主机能够发送测试数据包(此步骤可能特定于每个平台)。

    4.开始发送测试数据包

    5.将测试装置从“初始化”切换到“测试”,将“示波器上的捕捉测试包”切换到显示眼图(在示波器上运行合规性软件)

    这些步骤是否起作用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些步骤不奏效。

    我不确定您是否了解我使用的是哪种固定装置:

    左侧的一个是用于使用差分探针探测电路板 USB 插座信号的固定装置、右侧的固定装置设置为模式4、将主机置于测试模式。 如果没有该板、IMX6本身就无法进入测试模式(在我的情况下)。 这两个板是独立的(您无需将 Hsehet 连接到另一个板)。 因此、在我的案例中、您的过程步骤不适用于该字母。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio

    您是否说您首先枚举嵌入式主机+ TUS212、以便嵌入式主机发送测试数据包、然后断开 HSEHET 并插入高速测试装置(主机 sq)?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正执行这些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio

    感谢您的回答。 移除 Allion 器件后、如果输出电压摆幅翻倍、TUSB212可能会退出 HS 升压模式、并且它检测到断开事件、即使嵌入式主机可能在该点发送测试模式。 就像在器件测试中一样、需要在连接了锂离子器件后快速(在400ms 内)切换终端、以便 TUSB212不会检测到断开情况并退出测试模式。  

    谢谢

    David