Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
大家好、
我在一个设计中使用 TUSB212、我尝试使用示波器执行眼图测试。
问题是、我看到在 TUSB212处于复位状态和 TUSB212处于复位状态时执行的测试没有区别。 当我将复位置为无效时、 DC_BOOST/ENA_HS 引脚为0.5V、因此我认为它不再处于高速模式(并且它不会提升线路电压)。
当 USB 端口处于测试模式时、TUSB212就会退出高速模式。
我使用的是 Tektronix DPO 7254C、它具有自己的 USB 测试合规性包、波特处理器是 IMX6四通道。 使用 Allion HSEHET B017测试装置将 USB 端口置于测试模式。
有什么建议吗?
谢谢大家
Alessio