您好:
我们计划使用 TFP401芯片接收分辨率为2560*1600的 DVI 信号,但请参阅 TFP401芯片数据表,其中仅支持1600*1200分辨率的 DVI 信号。 因此、我们认为我们可以使用两个 TFP401连接到 DVI 接口、以区分接收奇偶校验像素、然后使用 FPGA 拼接成完整的图像; 现在我们发现 DVI 通道 C TMDS 时钟引脚是一对差分对、我想使用一对通道 C 时钟连接到两个 TFP401上的 RXC+和 RXC-。 此设计是否合理且可行? 如何使用 TFP401接收2560*1600分辨率的 DVI 接口图像信号?
此致
e2e.ti.com/.../7077.TFP401_5F00_english.doc