This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:如何使用 TFP401接收2560*1600分辨率的 DVI 接口图像信号?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684868/tfp401-how-to-use-the-tfp401-to-receive-2560-1600-resolution-dvi-interface-image-signal

器件型号:TFP401

您好:

 我们计划使用 TFP401芯片接收分辨率为2560*1600的 DVI 信号,但请参阅 TFP401芯片数据表,其中仅支持1600*1200分辨率的 DVI 信号。 因此、我们认为我们可以使用两个 TFP401连接到 DVI 接口、以区分接收奇偶校验像素、然后使用 FPGA 拼接成完整的图像; 现在我们发现 DVI 通道 C TMDS 时钟引脚是一对差分对、我想使用一对通道 C 时钟连接到两个 TFP401上的 RXC+和 RXC-。 此设计是否合理且可行? 如何使用 TFP401接收2560*1600分辨率的 DVI 接口图像信号?

此致

e2e.ti.com/.../7077.TFP401_5F00_english.doc

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐宇您好、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐宇您好、

    我相信您将需要一个双链路 DVI 接收器、而 TFP401并非如此。  理论上可以使用两个 TP401s,但问题是只有一个时钟,您需要将时钟拆分为两个 TFP401,这需要对附加组件进行特殊处理,并需要仔细布局以保证两个器件都同步。

    可能可以这样做,但我们无法为此提供任何支持,因为它不是设备的设计目标。

    我们已在某一点完成了应用手册(请参阅附件)、但我们从未在实际应用中验证过它、也未看到任何人真正实现了它。

    此致、

    I.K.

    e2e.ti.com/.../Dual_5F00_link_5F00_apnote_5F00_20031208.pdf