我的问题与 e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/552800中描述的问题相同
问题是 TPS65598x 主机接口 GUI 应用无法连接到 USB 端点、报告以下错误:
配置测试过程中遇到异常
'exceptions.valueerror'="">
回溯(最近一次调用最后一次):
config_test 中的文件"..\tps6598x-utilities\GUI.py"第409行
handle.hw_open (config.hw_interface、config.port、config.spi_port、config.bitrate、config.SPIBRATE、 CONFIG.DEVICE_I2C_ADDR)
文件"C:\Program Files\Texas Instruments\TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\hw_interface.py"、第198行、位于 HW_open 中
升高 e
ValueError:找不到 TI ACE 设备
未找到 TI ACE 器件
没有解决此问题的方法,并且已关闭线程。 我需要一个解决方案来通过 USB EP 更新 SPI 闪存固件。
请注意、可以在 Windows 设备管理器的通用串行总线设备下找到 A TPS65981设备