This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981固件更新

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684384/tps65981-tps65981-fw-update

器件型号:TPS65981

我的问题与 e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/552800中描述的问题相同

问题是 TPS65598x 主机接口 GUI 应用无法连接到 USB 端点、报告以下错误:

配置测试过程中遇到异常
'exceptions.valueerror'="">
回溯(最近一次调用最后一次):
config_test 中的文件"..\tps6598x-utilities\GUI.py"第409行
handle.hw_open (config.hw_interface、config.port、config.spi_port、config.bitrate、config.SPIBRATE、 CONFIG.DEVICE_I2C_ADDR)
文件"C:\Program Files\Texas Instruments\TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\hw_interface.py"、第198行、位于 HW_open 中
升高 e
ValueError:找不到 TI ACE 设备

未找到 TI ACE 器件

没有解决此问题的方法,并且已关闭线程。 我需要一个解决方案来通过 USB EP 更新 SPI 闪存固件。
请注意、可以在 Windows 设备管理器的通用串行总线设备下找到 A TPS65981设备



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    很抱歉您遇到问题。 TPS65598x 主机接口 GUI 应用是一款旧的配置工具、不再进行更新。 最新的配置工具是 TPS6598x 配置工具  、每季度更新一次。 我们建议更新 TPS6598x 配置工具 和最新固件并检查其是否正常工作。

    我希望这有助于解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"   

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也在使用 TPS6598x 配置工具-但它不支持通过直接连接到 TPS65981 USB 端口的 USB 连接进行固件更新。 TPS65981 EVM 电路板文档中还会介绍旧工具 TPS65598x 主机接口 GUI 应用? 是否有通过 TPS65981 USB 端口(不使用 FTDI USB 转 I2C 桥接器)更新固件的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    我们建议使用最新的配置工具 TPS6598x 配置工具,除了可以检查下图所示的版本之外,没有其他方法可以更新固件,如果“当前版本”和“版本日期”发生更改,则表示固件已更新。 然后、您可以下载并重新安装它、其中将包含更新的固件。 它几乎每季度更新一次。

    遗憾 的是,我们没有关于如何使用 TPS6598x 配置工具的文档,但它与 TPS65598x 主机接口非常相似。 如果您对如何使用 TPS6598x 配置工具有任何疑问、可以将其发布在 E2E 上、我们很乐意为您提供帮助。

    我希望这有助于回答您的问题、请选择 "已解决我的问题"   

    此致、

    Hao