This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981 5V 至 PP_HV 和 PP_5V0都是必需的?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684882/tps65981-tps65981-5v-to-pp_hv-and-pp_5v0-both-necessary

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS65982

尊敬的 TI 团队:

在我们的项目中、我们使用可变直流/直流转换器(在 TPS65981EVM 上使用)来提供 PP_HV。

是否仍然需要为 PP_5V0提供5V 电压? 我们的设计中提供用于 PP_Cable (500mA)的低功耗5V 电源。 TPS65982手册中有一个“Type-C 和 PD 底座或监视器应用”(图76),其中显示了一个没有额外 PP_5V0的设计。 换句话说、如果 PP_HV 提供5V 电压、是否需要 PP_5V0电源?

无论如何、我找不到寄存器设置来使我们的系统正常工作。 如果没有 PP_5V0、我们的电路板根本不会为连接的器件供电。 您能给我建议还是有演示应用?

我们的系统将提供高达20V/5A 的电源、并且仅用作 UFP (全速)。

谢谢、此致

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    如果为 PP_Cable 提供不同的电压、则无需使用 PP_5V0。 确保您在 PP_Cable 上使用的电压符合 Type-C 规范(可在 USB.org => Developers => Documents =>单击 "Universal Serial Bus Revision 3.2 Spec")。 此外、如果您的应用中未使用此引脚 、请确保将 PP_5V0接地(数据表第5页)。

    在定制工具 GUI 中配置采购功能相当简单。 根据您使用的模板(您可能需要 DFP 或 DRP)而定。 UFP 通常仅针对灌电流进行设置 、但也可以在 GUI 中进行更改)。 您需要禁用"系统配置"寄存器中的 PP_5V0路径(如下所示)。  

    然后、单击"Transmit Source Capabilities (传输源功能)"寄存器并将 Switch Source (开关源)设置为您选择的电源路径(如下所示)。 仅供参考、20V 时仅可将 PP_EXT 设置为5A。 PP_HV 可在20V 时达到3A。  

    如果您没有定制 GUI、请下载该 GUI (配置工具)并使用 TPS65981EVM 随附的 FTDI 板来刷写您选择的配置项目: http://www.ti.com/tool/tps6598x-config。  

    最后一点、如果 Type-C 电缆的额定电流不是5A、则将 PDO 设置为20V/5A 合同将不起作用。 大多数 Type-C 电缆的额定电流为3A。 您可以随意购买额定电流为5A 的有源或电子标记型 C 型电缆。  

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aramis P. Alvarez、

    谢谢、它现在按预期工作。 我对最新版本的主机实用程序 GUI 软件有点困惑。 看起来在"TX 源电容器寄存器"页面上有一个错误。 (PP_5V (内部设置为双可用、第二个看起来像 PP_HV (内部)。 当我在应用程序自定义工具中将 PDO1设置为 PP_HV (内部)时、创建一个新的二进制文件、对 TPS65981进行编程并检查主机实用程序 GUI 中的设置、我可以看到:



    当我在此处(在主机实用程序 GUI 软件中)设置为 PP_HV (内部)时、它无法正常工作、现在可能是 PP_hve (外部)? 但是、无论如何、当使用 应用程序自定义工具时、它会起作用!

    此致

    Mario