主题中讨论的其他器件: TPS65982、
尊敬的 TI 团队:
在我们的项目中、我们使用可变直流/直流转换器(在 TPS65981EVM 上使用)来提供 PP_HV。
是否仍然需要为 PP_5V0提供5V 电压? 我们的设计中提供用于 PP_Cable (500mA)的低功耗5V 电源。 TPS65982手册中有一个“Type-C 和 PD 底座或监视器应用”(图76),其中显示了一个没有额外 PP_5V0的设计。 换句话说、如果 PP_HV 提供5V 电压、是否需要 PP_5V0电源?
无论如何、我找不到寄存器设置来使我们的系统正常工作。 如果没有 PP_5V0、我们的电路板根本不会为连接的器件供电。 您能给我建议还是有演示应用?
我们的系统将提供高达20V/5A 的电源、并且仅用作 UFP (全速)。
谢谢、此致
Mario