请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
在搜索 ISP1362的替代项时、我遇到了此查询。
根据我的理解、CPU 与 可能具有2或3端口的 USB 主机控制器进行通信、为了提高主机的功能、我们使用 USB 集线器控制器、而 USB 集线器控制器又依赖于主机的信号、如上面所附的原理图所示。
我的问题是:
USB 集线器控制器和 USB 主机控制器之间有何区别?
我们是否可以使用总线接口将集线器控制器 IC 直接连接到 CPU、并希望主机控制器 IC 具有相同的功能。
谢谢!