This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077集线器不能用作主机 ISP1504?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682862/the-tusb2077-hub-is-not-working-as-a-host-isp1504

您好!

在搜索 ISP1362的替代项时、我遇到了此查询。

根据我的理解、CPU 与 可能具有2或3端口的 USB 主机控制器进行通信、为了提高主机的功能、我们使用 USB 集线器控制器、而 USB 集线器控制器又依赖于主机的信号、如上面所附的原理图所示。

我的问题是:

USB 集线器控制器和 USB 主机控制器之间有何区别?

我们是否可以使用总线接口将集线器控制器 IC 直接连接到 CPU、并希望主机控制器 IC 具有相同的功能。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitransh、

    USB 集线器控制器无法替代 USB 主机控制器。

    简单地说、USB 集线器增加了额外的下行端口、并有助于管理额外的下行端口。 USB 主机创建/汇编要发送到下行端口上 USB 设备的数据包、并通过 USB 集线器配置下行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您向我提供这一清晰说明。
    您能否提供一些有关将 USB 主机控制器连接到微处理器单元的文档链接?
    具体而言、我使用的是 ISP1362控制器、很难获得替代产品、我决定使用看起来在功能和连接方面最接近的 FT313H 芯片。