This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:无需主机即可进行过流检测

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683264/tusb4041i-overcurrent-detection-without-host

器件型号:TUSB4041I

你好

我在设计中将 TUSB4041I 用于单独的电源控制配置、电源极性反向。

在存在主机的情况下、当我创建过流情况时、过流引脚变为低电平、相应引脚的 pwrctl 变为高电平、以禁用我使用的低电平有效电源开关。

但是、在没有主机的情况下、当我创建过流情况时、过流引脚会变为低电平、但相应引脚的 pwrctl 会保持低电平、并且不会禁用低电平有效电源开关。

这是它应该如何运行的? 在没有主机的情况下、是否可以在过流情况下禁用电源开关?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    未连接主机时、器件如何通电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有自己的电源。 计划是将其用作自供电集线器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我知道集线器是自供电的、但集线器不会开启下行端口电源、除非它处于电池充电模式或主机发送命令。 您的集线器是否处于电池充电模式?

    此致、
    JMMN