请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 你好
我在设计中将 TUSB4041I 用于单独的电源控制配置、电源极性反向。
在存在主机的情况下、当我创建过流情况时、过流引脚变为低电平、相应引脚的 pwrctl 变为高电平、以禁用我使用的低电平有效电源开关。
但是、在没有主机的情况下、当我创建过流情况时、过流引脚会变为低电平、但相应引脚的 pwrctl 会保持低电平、并且不会禁用低电平有效电源开关。
这是它应该如何运行的? 在没有主机的情况下、是否可以在过流情况下禁用电源开关?
谢谢