请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914Q-Q1 大家好、
您能否查看 DS90UB914Q 中的 FPD-Link 级别问题?
在 PCB 和摄像头传感器的换用测试中、故障取决于 PCB#1。
PCN#1:Impedance = 96.5ohm,FPD Link Level = below 500mV ->视频数据不稳定
PCC#2:Impedance = 99.5欧姆,FPD 链路电平= 740~800mV ->没有问题
PCC#3:Impedance = 99.5 Ω,FPD 链路电平= 740~800mV ->没有问题
问题。
1、100欧姆阻抗的容差范围是多少? PCB 中+/-10欧姆的变化是否可以接受?
2.对于 DS90UB914Q 上小于500mV 的电平、预期的问题是什么? 是否有任何方法可以调节电平?
谢谢、
Sam Lee