This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:FPD 链路电平问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684598/ds90ub914q-q1-question-of-fpd-link-level

器件型号:DS90UB914Q-Q1

大家好、

 

您能否查看 DS90UB914Q 中的 FPD-Link 级别问题?

 

在 PCB 和摄像头传感器的换用测试中、故障取决于 PCB#1。

 

PCN#1:Impedance = 96.5ohm,FPD Link Level = below 500mV ->视频数据不稳定

PCC#2:Impedance = 99.5欧姆,FPD 链路电平= 740~800mV ->没有问题

PCC#3:Impedance = 99.5 Ω,FPD 链路电平= 740~800mV ->没有问题

 

问题。

1、100欧姆阻抗的容差范围是多少? PCB 中+/-10欧姆的变化是否可以接受?

2.对于 DS90UB914Q 上小于500mV 的电平、预期的问题是什么? 是否有任何方法可以调节电平?  

谢谢、

Sam Lee


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    建议具有100欧姆+/-5%的严格阻抗控制。
    如果您询问振幅/摆幅控制、它不可调。