我将根据 TPS25740测试电路板、其中依次选择了每个 PDO。
从5到9、15和20V 的转换工作正常、但当它从20V 下降到5V 时、该器件会将 VBUS 拉低至目标电压以下、然后似乎会导致硬故障/复位。
当我移除放电电阻器(Rdscg)时、不会发生下冲、并且没有故障。 在15V 和9V 之间转换时、我会看到类似的问题。
如何保持放电电阻器(当前设置为120欧姆)并在不发生故障的情况下仍进行部件转换?
我使用的设计几乎与数据表的图67相同。 电源集线器的概念、但我使用的是不同的电源。
下面的黄色迹线显示了从20V 下降到5V 时的 VBUS 故障。 从20V 到5V 的转换时间大约为6.5ms。 在下降至0V 之前、VBUS 将在大约15ms 内缓慢衰减。
该布线显示了移除 Rdscg 后的相同转换: