Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI800 您好、TI SIR、 我在转接卡上使用了两个 IC DS80PCI800。 一个中继器用于 TX、PCIe 通道从 MB 到 SSD、一个中继器用于 RX、从 SSD 到 MB。 这两个 IC 都具有相同的设置(DQ、VOD、DEM)。 但 TX 可以放大 190mv 的眼 图高度 (中继器后为380mv)、RX 仅在中继器后放大50mV。
我的推荐:
如何 通过 Sigcon Architect 为两个不同中继器设置参数?
2.第二个 DC80PCI800地址必须是 b2? 我可以更改为0xB4吗? 如果更改为0XB4、我们必须选择2或3分贝?