This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:如何通过 Sigcon Architect 构建 EEPROM 十六进制文件

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684397/ds80pci800-how-to-build-eeprom-hex-file-by-sigcon-architect

器件型号:DS80PCI800

您好、TI SIR、  我在转接卡上使用了两个 IC DS80PCI800。 一个中继器用于 TX、PCIe 通道从 MB 到 SSD、一个中继器用于 RX、从 SSD 到 MB。 这两个 IC 都具有相同的设置(DQ、VOD、DEM)。 但 TX 可以放大 190mv 的眼 图高度 (中继器后为380mv)、RX 仅在中继器后放大50mV。

我的推荐:

如何   通过 Sigcon Architect 为两个不同中继器设置参数?

2.第二个 DC80PCI800地址必须是 b2? 我可以更改为0xB4吗? 如果更改为0XB4、我们必须选择2或3分贝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要使用不同的设置独立设置设备、您必须更改"插槽编号"。 我建议将器件地址0xB0设置为插槽0、将器件地址0xB2设置为插槽1。为简单起见、我建议将地址0xB2设置为第二个 DS80PCI800、而不是0xB4。

    要更改插槽编号:
    (1)导航至显示"器件地址"和"插槽编号"的表。
    (2)在"插槽编号"列中、双击与您要更改的器件地址(例如、器件地址0xB4)匹配的行中的"插槽编号"选择框、然后将插槽编号从"0"更改为"1"。

    要使用所需设置更新插槽1:
    (1)按照上述步骤将插槽编号从插槽0更改为插槽1后、返回到"中继器页面"或"低级页面"、并根据需要调整插槽1的设置。 确保单击"Apply"(应用)以在 GUI 中进行更改、即使您处于演示模式也是如此。
    (2)返回 EEPROM 页面、并突出显示显示"器件地址"= 0xB2和"插槽编号"= 1的行。 您将看到屏幕底部的"Major Channgle Settings"表显示了"Slot 1"信息。
    (3)要更新插槽1、请验证"插槽更新详细信息"是否显示在单选框中选择的"插槽#1 "。 验证后、单击"从设备更新插槽"以将插槽1的唯一设置更新为 EEPROM 十六进制文件。

    使用插槽0和插槽1的设置完成十六进制文件编程后、您可以"写入 EEPROM 十六进制"。

    谢谢、

    Michael