Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 大家好、
OCP 问题结束后、USB 传输功能仍然无法恢复 客户希望关闭 TUSB8041自动报告过流情况功能。 只需保持硬件保护。 客户尝试关闭 fullpwrmgmt 功能、如下所示。 (引脚40以4.7K Ω 的电阻拉高) 然而、TUSB9041似乎仍然报告主机控制器的过流情况。
您能否评论如何启用自动报告功能? 需要其他设置来关闭此功能?
谢谢、
SHH