This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:询问如何关闭 TUSB8041自动 OCP 报告功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681321/tusb8041-asking-for-how-to-turn-off-the-tusb8041-auto-ocp-report-function

器件型号:TUSB8041

大家好、

回答了 E2E 主题的问题。


OCP 问题结束后、USB 传输功能仍然无法恢复 客户希望关闭 TUSB8041自动报告过流情况功能。  只需保持硬件保护。 客户尝试关闭 fullpwrmgmt 功能、如下所示。 (引脚40以4.7K Ω 的电阻拉高) 然而、TUSB9041似乎仍然报告主机控制器的过流情况。


您能否评论如何启用自动报告功能? 需要其他设置来关闭此功能?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们的器件将始终按照 USB 规范报告过流事件。 为了使应用符合 USB 标准、它必须报告已连接和未连接端口的过流事件。 为了不报告过流事件、请 NC 到 OVERCURXz  引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    那么、数据表需要修改吗? 如果客户将引脚40从低电平更改为高电平、是否会根据客户要求禁用 OC 功能?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    否、为了满足客户要求、将 OVERCURXz 引脚保留在 NC 中。 引脚40启用或禁用 PWRCTLX 引脚以控制电源开关、而不是 OCP 报告。